This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:您是否可以建议将 Vcc 和内部基准分开?

Guru**** 2926750 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, TL431LI, TPS3711, TPS3710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/760438/tl431-could-you-recommend-separating-the-vcc-and-internal-reference

器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件: 、TPS3711TPS3710

温度:–40 125°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chang、

    我不明白你的意思。 您能详细介绍一下吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    我也对你的问题感到困惑。 TL431的工作温度范围为-40°C 至125°C。 请不要忘记查看我们的全新器件 TL431LI

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否推荐示例 TLV237x 内部基准电压产品?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    如果您尝试查看比较器+内部基准(电压检测器或电压监控器)产品、请查看 TPS3710、TPS3711。 您能否分享您尝试解决的问题。

    www.ti.com/.../overview.html


    希望这能解答您的问题