This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124:LM124

Guru**** 2903490 points

Other Parts Discussed in Thread: LM124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/771227/lm124-lm124

器件型号:LM124

您好!

我对 LM124有疑问。 如果 VCC 12V 电源电压开路、并且运算放大器的输出端连接到二极管(阴极侧)。 在二极管的另一侧,我们有大约9V (通过分压器网络)。 如何确定运算放大器输出引脚上的拉电流大小和电压?

此致、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    这是否与您的描述相符?

    我们知道 ID + IR1 + IR2 = 0;因此 ID +(9V)/R1 + 9/R2 = 0

    求解 ID。

    如果您没有这些数字、因为电路尚未构建。 那么它会更复杂。 如果输出大于 VCC、则电流将从输出流向 VCC 总线、VCC 总线将尝试升高 VCC 电压。 该电流必须限制在较低的值、以防止损坏 LM124。 我看到开路负载电压为9V,但分压器的 VENIN 电阻是多少。 在图中,它将是(R1*R2)/(R1+R2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    非常感谢您的快速响应。 是的、此电路与说明相匹配。  电路是构建的。 R1=6.49k、R2=24.9k、Vcc 约为12V。 大约9.5V 和0.4mA 流入 D1。

    9.5V 点也连接到线性稳压器电路中的 FET。 我的 SPICE 模型显示 U1-1上大约为3.5V、1.5mA 流回 IC (我在 LM124/NS 模型中使用了 Simetrix SPICE 模型)。 我猜是这样

    是否有一些内部阻抗源和电流源将使该 U1-1保持低电平? 如果不是这样,它是否会暴露在9.5V-0.7V = 8.8V 的电压下并使 IC 过载?

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    我是否可以获得 LM124的内部电路? 我们 在大多数 SMPS 单元中使用 TI LM124。

    此致、

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    数据表第10页上有一个很好的原理图。 然而、从输出引脚上的电阻器到 VCC 的寄生二极管并不明显。 电阻器为 P 型掺杂(考虑阳极)、位于 N 型掺杂区域(考虑阴极)。  N 掺杂通常必须高于输出端的电阻器、以便连接到最正的引脚 VCC。 该寄生二极管不支持电流流动、因此建议将电流保持在1mA 以下。 基本上越低越好。

    请务必阅读 LM124及其系列的新应用手册。

    http://www.ti.com/lit/pdf/sloa277

    在下一个版本中、我将添加此输出、其效果大于 VCC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您向我提供应用手册
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    在 LM124内部、放大器级中有一个电容器。 您能为我提供该 Capcitor 的值吗

    谢谢

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason、

    首先、我将为您提供线索。 数据表原理图中的电流源为6uA、这是电容的最大输入。 当6uA 到达电容器时、典型的压摆率为0.5V/us。 感兴趣的数学公式为 Q = i*t = C * v,求解 C
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ron、

    我通过查看输出电压的压摆率并与数据表进行比较来计算它。 我使用了大约5pF 的电容。 根据您的等式 C = 6uA*8uS/12V = 4pF。 我现在将 Simetrix spice 模型组合在一起并进行测试。 感谢你的帮助