This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA169:寻求电流感应 INA169解决方案

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: INA169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/760006/ina169-asking-for-current-sensing-ina169-solution

器件型号:INA169

大家好、
客户希望使用类似 INA169的 EVM 功能。 (感应电流并转换为电压)。 您能否为该应用推荐合适的或全新的开启方式?


有关 INA169最大输出电压的另一个问题。
如果客户想要监控12V/5A (最大值)、引脚5 Vdd 为5V、则最大输出电压限制为5-0.7-(Vin+-Vin-)。
如果 Vout 达到限值、Vout 将保持在 Vout 最大电平、并且不会触发 IN169本身的任何保护、对吧?

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    感谢您深入了解该论坛。  至于 EVM、我们实际上没有可用的 EVM。  但是、我们确实有一个包含 Altium 文件的 TI 设计、您的客户可以利用这些文件。  可以在 此处找到这些文件。  是的、应根据您上面的公式限制输出电压。  除 ESD 电池外、没有任何内部保护机制会因超出预期工作范围的工作条件而触发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    我们是否有与此器件具有 EVM 的类似解决方案?


    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SHH、

    目前我们没有。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    客户有以下问题。
    客户希望监控 PVDD 20V 5A 电流。
    V+:5V。
    Rs= 10m Ω
    VIN+=20V
    VIN=20V-0.01*5=19.95V。

    Voutmax 是多少?

    如果我们遵循第9页的方程式1、Voutmax 为5-0.7-(20-19.95)=4.25V。
    如果我们遵循第9页的方程式2、Voutmax 为19.95-0.5=19.45V。

    哪一个是正确的? 由于 ADC 限制、客户期望 Vo 低于5V。

    对于图9电压增益、您能否提供有关电压增益的更多表达式?







    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、SHH、

    根据数据表(在下面发布)、您客户的条件下的 Voutmax 应为4.25V。

    根据公式3 (如下所示)、这是一个跨导放大器、这意味着输出电流与输入引脚上的 Vsense 电压成正比。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:
    是的。
    客户有以下两个问题。
    1. INA169是否可以在没有 V+的情况下工作? 如果需要使该 INA169正常工作、则必须使用 V+。
    2.客户想知道使用方程式2的情况。 因为公式1始终得到较低的值、那么为什么以及何时需要公式2?


    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SHH、

    1.客户需要 V+。

    2.我们可以得出这样的情况:
    (V+)-0.7V-((Vin+)-(Vin-)<(Vin-)-0.5V
    (V+)-0.2-ISR <(Vin+)-ISR
    (V+)-0.2>(Vin+)

    这样、假设 Vsense 的最大压降为1V、共模为2.7V、电源为5V。 公式1将产生4.3V 的最大输出、而公式2将产生1.2V 的最大输出。