This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4316:单分流器电流感应问题

Guru**** 2864080 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV4316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/761473/tlv4316-single-shunt-current-sensing-issue

器件型号:TLV4316

您好 、专家:

我正在研究单分流器电流感应解决 方案、如为设计电机驱动器的客户所附图片。 在这种放大器的使用中、分流电阻器上的感应波形是2级方波、如下所示、

  

客户使用了基于 TLV4316的差动拓扑 ,原理图如下:

问题是第二级下降,感测到的电流波形 应该平坦,请 参阅下面的捕获波形,黄色波形是输入信号(感测到的电流 通过分流器),

紫色的一个是 TLV4316的输出如下:

如果我们移除 C22和 C4 ( ,下降将比以前更严重。

  

波形的频率为6.5Khz,输入信号的输入幅值为20mV 至185mV,根据增益(7V/v),输出信号的范围应为140mV 至1.3V。 这意味着放大器的输出可以从0V 跳至0.14V 至1.3V 的范围。

我不知道这个问题是不是由放大器 CMOS 类型小信号的压摆率差引起的,我在 TINA 中进行了仿真,发现了类似的波形,如下面所示,也许放大器的双极型是更好的选择?

e2e.ti.com/.../6428.Noname.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    这可能是超出 OPAMP 共模输入电压范围的结果、也可能是 OPAMP 有限共模抑制的结果。 以下是一些示例:

    因此、请确保不会超出共模输入电压范围、并且共模信号不会主导所需的信号。 不必要的共模信号可能是由过高的源阻抗、接地线路电阻和接线电感引起的。

    由于制造公差和漂移导致的反馈组件不平衡、共模抑制会进一步损坏!

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我们已将此讨论离线、因此我将关闭此主题。

    最棒的
    Paul