This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR111:关于使用 XTR111的电路板输出。

Guru**** 2520310 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/768693/xtr111-about-outputs-of-a-board-that-use-xtr111

器件型号:XTR111

亲爱的、大家好

 

您能就以下内容提供一些建议吗?

 

我们的客户创建了使用 XTR111的电路板。

该板配置了2个相同的电路、每个电路中使用 XTR111。

当我们对每个电路进行自定义评估时、已确认每个输出信号的差异。 (输出数据如下图所示)

我们的客户希望了解这种差异的原因。

  

 

如果您能让我知道您的想法、这将是一件很棒的事情。

于奥尔塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yu、

    问题到底是什么?

    x 轴意味着什么? 您能否显示原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yu、

    您能否提供一个完整的原理图来显示驱动 XTR111输入、电源连接以及 RSET 电阻器和外部 P-MOS 晶体管和负载电路的电路。 此外、请提供问题说明和上述图表的详细说明。

    谢谢、

    此致、

    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis

    感谢你的答复。

    我有完整的原理图和详细信息。

    但是、这些信息包括机密业务信息。

    所以、我想就这个主题交换电子邮件。

    请告诉我您的电子邮件地址吗?

    我期待你的答复。

    此致、

    于奥尔塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    很抱歉耽误你的回答。 我将很快向您发送一封直接电子邮件、以便您可以提供原理图、我们可以查看电路。

    非常感谢、

    此致、

    Luis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    我将通过电子邮件继续此讨论。

    此致、
    Luis