This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5056A:AEC-Q100

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5056A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/771921/lm5056a-aec-q100

器件型号:LM5056A

尊敬的团队:

如果我的客户希望使用 I2C 接口测量电流和电压、 这里、LM5056A 似乎是最合适的器件。

但它不是 AEC-Q100器件。 客户将需要该器件支持高达80V 的电压。

或者、您还有与 AEC-Q100相关的路线图。

客户提到、线性技术部门将很快发布采用 AEC-Q100的器件。

请在此处帮助您赢得套接字。

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我将脱机进行此对话,并通过电子邮件向您发送路线图信息。

    此致、Guang