This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3121:该功率运算放大器是否可用于单位增益模式(同相)?

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: THS3121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/761567/ths3121-can-this-power-op-amp-be-used-in-unity-gain-mode-non-inverting

器件型号:THS3121

有人能告诉我 THS3121运算放大器是否可用于单位增益(同相)模式吗?

在我的应用中、它会振荡;不是由于布局问题。

我不需要高频率。 功率运算放大器的响应、但内置的高频率响应。 峰化似乎会导致各种不稳定性。

感谢你的任何帮助。

Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ken 您好、

    您是否在设计中使用了反馈电阻器? THS3121是一款电流反馈放大器、如果不使用反馈电阻器、则无法正常工作。 对于+-15V 电源、您将需要使用806欧姆、对于+-5V 电源、您将需要使用909欧姆。 您可以在数据表的第15页找到不同增益和电源的推荐电阻器值。

    最棒的
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ken、

    如 Hasan 所述、查看数据表的图47和表1、了解 THS3121必须如何以+1的增益连接。 不能忽略建议的反馈电阻!

    另一种使此类运算放大器正常工作的常用方法是使用+2的增益、并使用电阻式输入分压器将输入信号除以系数2。 当在输出端使用临界负载时、这可以显著稳定 OPAMP。

    Kai