This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA381:使用6V 电源。

Guru**** 2500925 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA381

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/761538/opa381-using-6v-supply

器件型号:OPA381

你好!

我正在尝试使用二极管激光器和 OPA381跨阻放大器制作一些光学头。 激光二极管的参数指示我使用6V 电源。

将其应用于 OPA381时不会对其参数造成任何充分的降级、但在数据表中、其常规 Vs 值限制为5.5V、这是否安全?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 OPA381绝对最大电源电压为7V (见下文)、因此在6V 电源下运行是安全的。  但是、由于所有最终测试都是在2.7V 至5.5V 电源电压下进行的、因此在 Vs=6V 时、某些参数可能不符合数据表中指定的最大/最小限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marek、感谢您的快速回答。
    您可能会说出一些参数、这些参数可能不符合6V 电源的最大值/最小值。

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Reuven、
    在 Vs=6V 下没有可能不符合数据表限制的特定参数、因为其中大多数参数都遵循正常高斯分布;这些参数因器件而异。 话虽如此、大多数参数仍将在数据表限制范围内、对于大多数器件、超出这些参数的参数将继续遵循2.7V <Vs<5.5V – no over the cliff characteristics. 之间的线性变化
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!!!