This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV393:在输入共模电压范围之外运行

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/771339/lmv393-operation-outside-the-input-common-mode-voltage-range

器件型号:LMV393

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 LMV393并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

您能不能看到随附的文件(竞争对手的应用手册)。

根据应用手册、  

即使它仅在输入的一侧超过共模输入电压范围、也可以描述它将作为比较器正确输出。

这是否也适用于 TI 的 LMV393?

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

e2e.ti.com/.../gpl_5F00_cmp_5F00_cmir_2D00_e.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sinichi、

    您是否已阅读 LMV393数据表的第9.2.2.1节? 这里介绍了所有内容。

    顺便说一下、不建议超过共模输入电压范围、因为这会减慢比较器的速度并削弱计时技术规格。 最好将输入电压保持在共模输入电压范围内。 您可以在输入端使用一个简单的电阻分压器来实现这一目的。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢你的答复。

    是的、由于我发布的客户请求、我已经阅读了数据表。

    我知道 、当器件超过共模输入范围时、可能会减慢速度。

    我将与客户分享此信息、并 在共模输入范围内使用。

    如果他还有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一