This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6654:输入上的 I_off

Guru**** 2617705 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH6654

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/771628/lmh6654-i_off-on-inputs

器件型号:LMH6654

您好!

当 LMH6654关断(V、V-上无电压)时、 施加1V -3.2V 电压时、可以在输入引脚(IN+/-)上观察到多少泄漏/关断电流? -该部件配置为单位增益缓冲器。

 IN 和 IN-引脚上是否有保护二极管?

谢谢!

此致、

Alberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    是的、LMH6654上有保护二极管。 将输入连接到无电源电压的放大器不是一个好主意。

    最棒的
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alberto、

    您是否已阅读数据表第6.1节中的"绝对最大额定值"?

    Kai