This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA210-Q1:REF 引脚连接

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: INA210-Q1, INA210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/771436/ina210-q1-ref-pin-connection

器件型号:INA210-Q1
主题中讨论的其他器件: INA210

您好!

我们的客户询问如何连接 REF 引脚、以防 INA210-Q1用作电源轨上的正半波电流。

在这种情况下,您是否建议将 REF 引脚连接到 GND?

根据我的理解、REF 引脚偏置电压取决于电流测量范围。 如果客户需要精确测量大电流、则应将 REF 引脚连接到 GND。 如果他需要精确测量小电流、则应连接到特定的电压。 因为 INA210-Q1可保证 VSENSE=-5mV 至5mA 范围内的+/-0.02%增益误差。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Toshiro、

    数据表的第8.2.1节非常好地说明了如何使用 REF 引脚。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Toshiro、您好!

    客户需要确保当前频率不会对 INA210过快。 它们还需要确保电流振幅足够高。 我提到这两个条件、因为如果客户将 REF 引脚连接到 GND、然后 施加负分流电流、那么这将生成负输入 Vsense 电压、从而使 INA210 OUT 引脚达到 GND 饱和。 当 INA210 (和所有其他放大器)的输出饱和并满贯到接地(0V)时、器件在技术上不会在其线性区域运行。 如果输出满贯到 GND、但 Vsense 进入正周期、则输出中将存在过载恢复延迟时间。

    在图31中、假设 INA210增益选项为200V/V、Vsense 是一个2kHz 信号、峰值振幅为20mV (40mV 峰峰值) 在图31中可以看到、当 VOUT 退出饱和状态时、存在初始压摆升压、因此 VOUT 可以赶上 Vsense。 恢复完成后、器件将线性运行并生成精确的测量值。 蓝色线显示了如果放大器在理想情况下跟踪输入、VOUT 将是什么样的。

    随着频率增加或振幅减小、VOUT 将更受过载恢复的影响、客户希望避免这种情况。

    希望这会有所帮助。

    此致、
    Peter Iliya