Other Parts Discussed in Thread: INA210-Q1, INA210
主题中讨论的其他器件: INA210
您好!
我们的客户询问如何连接 REF 引脚、以防 INA210-Q1用作电源轨上的正半波电流。
在这种情况下,您是否建议将 REF 引脚连接到 GND?
根据我的理解、REF 引脚偏置电压取决于电流测量范围。 如果客户需要精确测量大电流、则应将 REF 引脚连接到 GND。 如果他需要精确测量小电流、则应连接到特定的电压。 因为 INA210-Q1可保证 VSENSE=-5mV 至5mA 范围内的+/-0.02%增益误差。
此致、