This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124A:LM124AJ/PB

Guru**** 2538310 points
Other Parts Discussed in Thread: LM124A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/761023/lm124a-lm124aj-pb

器件型号:LM124A
请告诉我 LM124AJ 和 LM124AJ/PB 之间的差异、因为我订购了"LM124AJ"、但 TI 说仅提供 LM124AJ/PB。
LM124AJ 是有源器件、有库存、但经销商之一(Avnet)无法供货。  那么、我可以在 TI store 订购具有合格证书的 LM124AJ 吗?

2.以下数据表中的"LM124AJ 的差分输入电压为+-32V、但 LM124AJ/PB 仅为32V。 LM12AJ/PB 是否提供+-32V 电压?

3."电压覆盖范围"的含义是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    支持此器件的应用工程师将查看您的查询。 但是、请注意、他正在出差、因此响应时间可能会延迟一点。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有其他工程师可以回答我的问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ray:
    很抱歉耽误你的回答。 不知怎么说、这个主题被标记为客户将其标记为已解决、因此我认为您从您的其他帖子中得到了答案。

    如另一篇文章中所述、LM124AJ 来自 TI、LM124AJ/PB 来自 National、TI 于2011年收购了该器件。 LM124A 是行业标准器件、两个器件都符合相同的规格、但裸片不同、布局和晶圆制造厂不同。

    这两个器件都没有 c、因为它们不是 mil 级产品。

    两个器件的输入差分电压相同、但表达方式不同。 对于这两个器件、它基本上都是+/-32V。 如果您不指定它是哪一个特定的输入、那么说它是32V 也是一样的。

    请提供有关您在何处看到"电压覆盖范围"的更多信息。 我在两个数据表中都找不到该术语。