This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124A:LM124AJ

Guru**** 2378650 points
Other Parts Discussed in Thread: LM124AQML, LM124A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/761109/lm124a-lm124aj

器件型号:LM124A

我需要此器件的制造商 c、因此应联系经销商之一、他们是否可以向 TI 订购 LM124AJ?

当我检查 TI store 时、现在没有库存、您可以检查生产计划吗? 何时可以购买此器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    让我检查此器件的新库存准备时间、然后返回给您。

    谢谢
    Christian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ray、

    TI 有 LM124AJ 库存、您应能够从 TI.com 上所示的授权经销商之一订购。

    LM124AJ 是一款工业级产品。 要获得 c of c、您需要订购一个 mil 级产品。

    对于 TI 原厂产品、mil 级产品显示在 LM124A 下;对于美国国家半导体原厂产品、显示在 LM124AQML 下。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    谢谢您的回答、但我只想问另外 一个问题。

    1.在将来出售股票后,您是否有任何新的生产计划? 请告诉我 LM124AJ 是否停产。

    2.如果此器件需要 c of c、则应订购 LM124AJ/PB 而不是 LM124AJ、因为 LM124AJ 是您所说的工业制造、我们的工程师希望使用与之前相同的 LM124AJ 器件。 LM124AJ 曾是

    我们的工程师批准作为我们项目的合适部分。

    谢谢你。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我 LM124AJ 的库存售罄和停产状态后的新生产计划。
    Avnet 说、LM124AJ 现在不可用、因此我想检查状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    所有帐户上的 Avnet 都不正确。   我们确实有 LM124AJ 的库存、不会停产。   我只检查了两次、库存中确实有8000个器件。

    我们不断生产新产品、以便库存充足、与产品的运行速率匹配。

    如果您使用其他授权经销商、我建议与他们联系。   同时,我将把您与新安怡的问题转交给我们的市场营销人员,他们应该能够纠正这一问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LM124AJ 和 LM124AJ/PB 是两种不同的裸片、第一种来自 TI、第二种来自 National、TI 于2011年收购了这两种裸片。 它们都不是 mil 或航天级产品、因此您也无法获得 c 的 c。

    要获得 c of c、您需要订购 mil 或航天级器件。 要获得与 LM124AJ 相同的裸片、请参阅 LM124A 产品页面中的立即订购选项卡。 LM124AJ 的 mil 级版本为7704302CA。