This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA219:小电阻会导致校准寄存器值超过32768

Guru**** 2760705 points

Other Parts Discussed in Thread: INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/771398/ina219-small-resistor-causes-calibration-register-value-over-32768

器件型号:INA219

您好专家、

我的客户在其服务器应用程序中使用 INA219、具体情况如下所示。

  • 最大电流= 10A。
  • Rshunt=2m Ω。
  • Vshunt_max=20mV。
  • 电流 LSB = 305*10^6。
  • 校准寄存器= 67108。

67108超过32768、因此我们无法填写校准寄存器。 我们是否有导致校准寄存器值超过32768的电阻器限制? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ann、
    感谢您深入了解该论坛。 根据客户的设置,他们的 CURRENT_LSB 低于 IC 的分辨率能力。 该器件使用分流电压来确定电流。 根据您所述的条件、如果我们使用计算得出的 Current_LSB、则计算出的 Vshunt 电压低于数据表中规定的10uV 的 vshunt_LSB 值。 尽管存在此限制、您仍可以缩放所需的测量范围以设置电流寄存器的最小值和最大值。 然而、这个缩放也有一个基于校准寄存器、Current_LSB、和分流电阻器的限制。 根据我们的 EVM GUI、对于该校准寄存器、您应该能够达到65535 (2^16-1)。 根据该值、您需要调整电流范围或分流电阻值。 假设我们保持电流范围、则需要将分流器仅设置为=0.04096/(305.18uA*65535)=2.048m Ω。 由于这不是标准分流电阻值、电路板制造也可能有所不同(布线深度和宽度)、因此您可能需要使用容差较小的下一个最大分流电阻并相应地调整电流范围。