This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1701:TLV1701误接线保护电路

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1701, TLV1805-Q1, TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/770474/tlv1701-tlv1701-mis-wiring-protection-circuit

器件型号:TLV1701
主题中讨论的其他器件: TLV1805-Q1TLV1805

大家好、

我有一个 TLV1701问题。

我的客户正在考虑使用误接线保护电路、例如 TLV1805-Q1 EVM。  

他们计划使用如下所示的 P 沟道 FET 电路进行设计。  

客户是否需要考虑使用 TLV1701而不是 TLV1805-Q1?

如果您有任何其他设备需要客户使用、请告诉我。

此致、

Yoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masayoshi、您好!

    可以使用 TLV1701、但由于 TLV1701不是推挽输出、因此需要使用低值上拉电阻器。 低至高输出(关断)转换时间将取决于上拉电阻器和栅极电容的时间常数。

    TLV1805具有推挽(灌电流和拉电流)输出、专门设计用于以高达90mA 的峰值电流驱动 MOSFET 的栅极。

    栅极转换速度越快、断开或连接负载的速度就越快。

    他们无法使用 TLV1805-Q1有具体原因吗? 商用版 TLV1805已发布。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:
    感谢您的快速回答。 现在我已经了解了。

    客户无法使用 TLV1805-Q1的原因之一是他们不需要 SHDN 引脚。 如果您需要其他信息、我将通过电子邮件直接进行讨论。

    您还有其他推挽比较器吗? (我的客户更喜欢绝对最大值为36V)

    此致、
    Yoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yoshi、

    如果不需要关断功能、则 SD 引脚可连接至 V-以实现始终开启的运行。

    由于高侧监控、所示的反向电流电路将需要轨到轨输入。 TLV1805是唯一一款40V R-R 输入和输出比较器。 它专门针对此应用而设计。

    如果您希望进一步讨论、请向我内部发送电子邮件。