This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA836:该放大器的可能增益范围是多少?

Guru**** 2984980 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA838, OPA836, OPA847

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/770995/opa836-what-is-the-possible-gain-range-for-this-amplifier

器件型号:OPA836
主题中讨论的其他器件:OPA838、 OPA847

您好!

我想知道 OPA836和 OPA838放大器的可能增益范围?

此致、

Jadhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jadhav、您好!

    可以在数据表的表3和表4中找到 OPA836增益和衰减设置。 您可以看到以下各项的图片:

     OPA838是一款解补偿放大器、需要6V/V 的最小增益才能正常工作。 您将在该数据表的表1和表2中看到建议的电阻器值、这些电阻器值会上升到20V/V 的增益、但放大器增益仍可以进一步增大。 这里的限制将是输入/输出电压范围、电阻器噪声和器件稳定性的结果、而不是器件的"最大增益"。 我建议运行仿真并以您尝试实现的增益查看器件功能。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    像这样的 VFA 运算放大器的增益范围可能非常宽、但该增益将与频率响应相互作用。 实际上只能在带宽、直流精度等方面满足所需信号处理需求的情况下进行应答 下面对内部固定电阻器的答复是 OPA836的一个封装选项。 我想您的问题是假设 R 是外部的。 此外、还可通过外部选项在低增益下使用 OPA838等去补偿器件、甚至在需要时使用衰减增益。 OPA847数据表第12页中讨论了这一点。 此外,EDN 不久将重新发布关于这一问题的1997年原始文章。

    www.ti.com/.../opa847.pdf

    假设存在带宽限制、则下一步是在低于该带宽之前找到最大增益。 奇怪的是、虽然大多数人都采用增益带宽积理念、但实际上这仅适用于90度相补角。 我最近在行星模拟上发表的一篇文章谈到了在较低相位裕度下获得的带宽扩展-或者您可以使用 PDS 图与增益来估算最大增益。 最后、您应该将设计引入 TINA 以评估 SSBW、然后检查压摆率限制。

    www.planetanalogue.com/author.asp