This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:将单向电源置于双向状态

Guru**** 2398695 points
Other Parts Discussed in Thread: INA180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/771265/ina180-putting-unidirectional-supply-in-bidirectional-situation

器件型号:INA180

我想在低侧配置中使用 INA180来测量电池的充电电流(分流器位于电池的负极端子上)。   但是、在某些情况下、电池会放电。 在这种情况下、我不关心放电电流的测量、但我想确保在 IN+的电压低于 IN-的情况下不会损坏 INA180器件或导致额外的不必要电流消耗。

在满量程放电时、IN+将具有系统的最低电压-但它将远高于-0.2V 最小共模输入电压规格。

在这种情况下、INA180器件是否正常? 我希望它输出它能够输出的最低电压(接近0V 电源轨)、但不会损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    只要满足-0.2V 的最小输入共模电压、INA180就可以正常工作。 如果差分输入电压为负、则输入级将截止、输出级将输出可能的最低电压、大约比 GND 高20mV。 这不会损坏部件。

    如果 VCM 低于-0.3V、则有可能打开输入 ESD 单元并通过器件传导高电流、这可能会导致损坏。 如果可能、我建议使用外部保护组件或调整您的设计。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流和磁感应