请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM124AQML-SP 主题中讨论的其他器件:LM124
你(们)好
当 Vcc 为0时、4个输入和4个输出各支持多少反向电流?
根据我们实现的配置、可能会出现任何这些输入或输出可生成反向电流的情况、我们希望确保它不会影响放大器的正确运行。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
当 Vcc 为0时、4个输入和4个输出各支持多少反向电流?
根据我们实现的配置、可能会出现任何这些输入或输出可生成反向电流的情况、我们希望确保它不会影响放大器的正确运行。
谢谢