This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2277:较低电源条件下的输出电流数据

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2277

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/761340/opa2277-output-current-data-with-lower-power-supply-condition

器件型号:OPA2277

大家好、团队、

我对 OPA2277的输出电流能力有疑问。

数据表图18显示了输出电流与输出电压摆幅间的关系。 但其电源条件为+/-15V。

您是否拥有电源条件较低(如+/-5V 或+/-3.3V)的此类数据?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sato-San、

    我找到 并查看了1998年左右的 OPA2277原始文档、遗憾的是它不包含您提到的低电压电平的任何曲线。 但是、这实际上并不是必需的、因为 OPA2277数据表图18、输出电压摆幅与输出电流曲线同样适用于可为运算放大器供电的其他电源电压。 OPA2277被设计成在其整个电源电压范围内提供非常相似的电气性能。

    您将注意到、输出电压摆幅与输出电流间的关系曲线以垂直输出电压摆幅(V) 轴上的 V+和 V-为基准。 因此、您可以确定特定输出负载电流的典型输出电压摆幅、并注意最大摆幅是相对于施加的电源电压而言的。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程