This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA860:作为正向放大器的 OPA860的增益计算(数据表中的图48)

Guru**** 2508755 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA860

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/770876/opa860-calculation-gain-of-opa860-as-a-forward-amplifier-fig-48-in-datasheet

器件型号:OPA860

大家好  

我将使用 OPA860作为正向放大器(通用 E 配置)。 但是、我不清楚它的计算(在数据表的图48中)。 实际上、我使用示波器获取 Vo 波形、示波器具有50欧姆输入、如下图所示。  

因此、RL = RC/Rin = 500//50 = 45.45 Ω  

因此、gm = 1/(102*10^-3)= 9.8 Ω  

因此、增益= 45.45/(9.8+78)= 0.52。  

但在上图中、增益= 5。 我真的不清楚它是怎么能5的。  

是否有人可以向我解释一下这种区别?  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user3925438、

    此计算适用于500欧姆的负载。 您将在数据表第3页的电气特性中注意到 RL = 500。 实际上、正如您在进行数学运算时看到的、增益不会恰好是5V/V、但可以通过计算和如下所示的仿真看到增益稍大:

    e2e.ti.com/.../user3925438.TSC

    最棒的

    Hasan Babiker

    如果此回复已回答您的问题、请单击"此已解决我的问题"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它非常简单:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的反馈。 现在我很清楚
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的反馈。 现在我完全清楚了