This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA225:高 CM 输入时的输出噪声

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: INA225, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/760627/ina225-output-noise-at-high-cm-input

器件型号:INA225
主题中讨论的其他器件: INA240

您好!

我们在测量低信号(HS CS)时遇到一些输出失调电压。

我们注意到噪声随 CM 输入电平(24-28V)的增加而增加。

这对于我们的应用是不可接受的、因此我们想知道 INA240的性能是否更好和/或如何抑制 INA225中的噪声。

我们还验证了 EVM 上的行为。

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    您能提供一些数字吗?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我们开始...

    不能在此处附加客户的原理图、不管电子表格如何容易阅读...

    e2e.ti.com/.../INA225_5F00_LC10_5F00_EVM.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    单凭共模电压无法解释大误差。 下面是我要做/检查的事项列表:

    输出是否稳定? 输入电压是否对应于输出电压?

    如果 INA225的电压为5V、您能用30-36V 电源替换它、看看 HS 数字是否有所改善。

    此时我不确定 INA240是否能提供更好的结果,INA190A1可能会提供更好的结果。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Guang、

    感谢您的反馈。

    关于 I/O 传递函数、我们测量了:
    CM 电压:27.6V、分流电阻为0.1欧姆、负载:2.2k 欧姆、ILOAD = 12.5mA、输入滤波器电容器上的电压:1.29mV、增益为25的输出电压:36mV (而不是32mV)。

    你怎么看?

    kr
    Vincenzo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincenzo:

    根据这些数据,我们可以计算等效输入偏移:(36-1.29*25)/25=150uV,这是指定值的上限。 误差可能主要由 Vos 决定。 但是、如果在两个位置使用同一器件、这无法解释两种配置之间的精度(或误差)差异。 您之前的 Excel 文件似乎建议在两个位置使用相同的设备。 您可以确认吗?

    另一方面、如果 Vos 确实是问题、那么我们可以用1欧姆代替0.1欧姆、误差百分比应提高大约10倍。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guang、

    是的、我们在 HS 和 LS 上都有相同的配置...

    Vos 与昨天得出的结论相同:我们将校准/补偿偏移...

    但 LS 表现出更低的误差(1:50比)...

    无论如何问题都解决了

    再次感谢

    kr

    Vincenzo