This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA240:INA240

Guru**** 2751805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/760898/ina240-ina240

器件型号:INA240

大家好

我想知道、如果器件的输入共模电压超出额定范围-4V 至+80V、具体会发生什么情况:

a)器件是否会损坏?

b)我会得到一个错误的输出吗?

c)如果流入输入引脚的电流被限制在某个"低"值、器件仍会损坏?

基本上、在我的应用中、我可以容忍错误的输出、但不能容忍损坏的器件。 如果能对这一问题有任何深入的了解,将不胜感激。

此致

Ik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 IK、

    以下是您的问题的答案:

    a)    是的。

    B)    是的,如果设备损坏,您将获得错误的输出。 否则、只要共模电压保持在规格内、性能也将保持在规格内。 即使共模略超出规格,只要器件未损坏(即按您的建议进行保护),性能也不应急剧下降。 此外、该性能下降可能远小于外部保护电路导致的性能下降。 由于此类保护电路对设备性能的影响,我们通常不建议使用此类保护电路。

    C)    不可以、如果您将电流限制在几 mA、则器件不会损坏

    希望这对您有所帮助。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    一如既往地感谢您的快速回复。

    此致

    Ik