请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM7322 主题中讨论的其他器件: LM7321
你(们)好
我们注意到、当我们在 IN 上施加5V 电压时、IN+上有电压(2.6V)-我们对此感到困惑。
这种预期行为是否正常、这样运行是否安全?
BR
//按
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.