This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA320:OPA320最大 灌电流能力

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/771020/opa320-opa320-max-sink-current-capability

器件型号:OPA320

您好的支持团队、

您能否在整个温度范围内提供 VOL 下的最大灌电流能力? 我们是否使用输出电压摆幅来计算最大灌电流、即  

非常感谢。

此致、

Wei-Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Wei-Hao、

    任何运算放大器的最大灌电流/拉电流都是短路电流、对于 OPA320、它被指定为典型值+/-65mA -请参阅下面的内容。

    话虽如此、到电源轨的摆幅是输出电流的函数-吸收到负电源轨的电流越大、摆幅就越高-请参阅下面的曲线。

    请注意、为了强制运算放大器灌入电流、必须使用闭环配置、并在负载连接到高于负轨电压时将输出驱动到负轨(您可能不会使用上面原理图中所示的开环配置)。