This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA691:opa691

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA691, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/769468/opa691-opa691

器件型号:OPA691
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

大家好、我是 Naveen AM 使用 opa691设计带通滤波器、因为我希望单电源只能与滤波器电路共享单电源设计文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naveenkumar、

    您能否展示您计划的电路原理图?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Naveen、

    您指的是哪个文件?

    最棒的
    Hasan Babiker
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、确定如何共享原理图
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../BPF-_2D00_design-100K_2800_opa691_2900_.pdfe2e.ti.com/.../BPF-_2D00_design-100K_2800_opa691_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经对这个电路进行了电路试验,但它不起作用我希望100kHz fc 带通滤波器通带-3dB 下限范围.stop 带-40dB 带宽 app*3kHz
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 TI 滤波器设计工具 PFA 文件设计了电路、但它不起作用、您可以帮我设计新电路
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naveenkumar、

    所示电路不能使用单电源电压运行。 您必须引入中间电源偏置电压、如数据表的图2所示。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveenkumar、

    在运行 TINA-TI 仿真时、我会得到不同的结果:

    e2e.ti.com/.../naveenkumar.TSC

    此外、由于 OPA691具有较大的输入偏置电流、因此电阻 R4和 R9过高。 这会导致输出失调电压超过600mV。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,谢谢。 您 还可以再申请一次、与您已发送的同一带通滤波器设计共享单电源设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、 我测试了一个我设计新单电源但它不工作的电源

     因此、我看到了您的设计、但 我  需要具有最小2vpp  plz iam 等待您设计的信号电源设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naveenkumar、

    您可以这样做:

    e2e.ti.com/.../naveenkumar1.TSC

    Kai