This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904:未使用的引脚

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/760448/lm2904-unused-pin

器件型号:LM2904

大家好、

 我对 LM2904未使用引脚的用法有疑问。 假设我只使用一个通道、而另一个 IN+/in-/out 引脚都接地。 器件是否会消耗额外功率? 如果是、我应该如何处理未使用的引脚、使它们保持悬空或其他引脚? 谢谢。

此致、

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我会这样做:

    分压器为所有未使用的 LM2904生成一个输入电压、此电压不违反共模输入电压范围、而对于所有>=3V 的电源电压、此电压范围也是如此。 未使用的运算放大器以电压跟随器的形式连接。 这使得未使用的 LM2904的输出能够在其常规输出电压范围内摆动。 这样就不会消耗额外的电源电流。

    分压器具有相当高的欧姆值、可将额外的电源电流(通过分压器)保持在最小值。 R2上的100nF 电容通过降低较高频率下的源阻抗来提高稳定性。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    为了进一步介绍 Kai 提供的内容、我们提供了一些博客和文档、其中介绍了如何处理未使用的运算放大器:

    www.ti.com/.../sboa204a.pdf

    e2e.ti.com/.../the-unused-op-amp-what-to-do

    最棒的
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    实际上、我们将推出一份大型应用手册、其中包含几个有关未使用连接的页面。 由于尚未出版,我将在这里总结如下:

    1、不要将输入端直接接地。 如果需要、添加一些电阻、以将任何可能的瞬态输入电流限制在10mA。 通常、这可以通过一个10kOhm 电阻器来完成。  采取此步骤将有助于保护未使用的通道免受损坏。

    处理未使用通道的最佳方法是将它们置于线性运行模式、并确保输入不直接连接到低阻抗节点。 这两种方法都可以保护未使用的通道并避免干扰正在使用的通道。

    3.连接这些器件的下一个最佳方式涉及非线性配置。  这可能会降低消耗的电源电流并为您节省一些电量。

    最佳连接实践:

    可接受的连接做法:

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel、Paul、Kai:

     非常感谢您提供的详细信息。 我期待您的下一个大应用手册:)  

    此致、

    Patrick