This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV595:具有 SDZ 和高阻抗引脚的启用/禁用功能

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/770394/drv595-enable-disable-function-with-sdz-and-hi-z-pin

器件型号:DRV595

在 DRV 595上、这些引脚之间的区别是什么。  这两个指示灯都指示要关闭。  当 SDZ 引脚读取关断逻辑时,高阻态引脚读取的是用于快速禁用输出的内容,但它不能清除它所做的工作或它是否与高阻态引脚的功能重复。  方框图显示了两个引脚作为 TTL 缓冲器的输入和后续增益控制(第2页)。  阅读时有一个片段:

启动/关断操作

DRV595采用关断模式运行、旨在在不使用节能期间将电源电流(ICC)降至绝对最小值。 当放大器被使用时、SDZ 输入端子应该在正常运行期间保持高电平(请见针对跳闸点的技术规格表)。 将 SDZ 拉至低电平将使输出进入高阻态、并使放大器进入低电流状态。 不建议将 SDZ 保持未连接状态、因为放大器的运行是不可预测的。  

如果我想启用或禁用芯片、应该如何使用这两个引脚、应该将这两个引脚都连接高电平以启用、将其连接低电平以禁用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SDZ 将关断器件并使其进入最低电流消耗状态。 HIZ 是关断驱动器和 MOSFET。 数字控制逻辑仍应正常工作。 您的启用/禁用芯片用途是什么?