This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA548EVM:OPA548EVM 差动增益

Guru**** 2567505 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA548EVM, OPA548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/770382/opa548evm-opa548evm-differential-gain

器件型号:OPA548EVM
主题中讨论的其他器件: OPA548

我已使用 用户手册中的差分放大器设置,使用双电源(+/- 12VDC)和输入信号设置 OPA548EVM,如下所示。 我将 J2 (Vin-)作为20Hz 1Vp-p 正弦波、将 J5 (Vin+)作为+3V DC 信号。 设置此电路增益的公式是什么? 我想放大 Vout、将其作为 J2和 J5上输入之间的差值。 我是否可以将 R2上的表面贴装电阻替换为10kOhm 电位器(连接到焊盘)以改变电阻并增加 R1/R2的增益、或者我是否需要通过一个电位器同时改变 R2和 R5? 或者、使用不同的电位计(例如100kOhm)增大 R1是否更好?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Chad,

    EVM 图中所示的 OPA548差分放大器电路的传递函数 8是:

    如果、RF1 = R2 = R5 = R7、则:

    为了获得最佳性能、四个电阻器必须非常紧密地匹配、以确保差分功能的精度。 您可以购买和使用0.1%容差的表面贴装 电阻器、而不是购买非常昂贵的低容差电阻 器。 关键是在胶带上逐个使用4个电阻器、 而不是从一堆0.1%电阻器中随机挑选它们。 这样做几乎总是会导致它们之间非常接近的电阻匹配。

    如果您希望在增益为 R2 = R5且 R7 = RF1的情况下运行电路、请尝试尽可能地匹配这些对。 如果您尝试使用双电位计来改变增益、则电位计部分之间的匹配不太可能非常好。 在这种情况 下、差分增益精度和共模抑制都将受到影响。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    感谢您的详细回答。 我不确定我想要最终得到的增益、因此除非有其他方法来改变电阻值、否则我将在周一尝试使用 RF1和 R7的双电位器、看看这是什么结果。

    谢谢、乍得