This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA826:采用带散热焊盘的 SON 封装的 INA826AIDRGR

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: INA826EVM, INA826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/759895/ina826-ina826aidrgr-in-son-package-with-thermal-pad

器件型号:INA826

大家好、

我将 INA826AIDRGR 用带散热焊盘的 SON 封装。 该器件作为惠斯通电桥负载单元放大器进行连接。 电路图与 INA826EVM 中的建议完全相同、

引脚2和引脚3上的增益设置为1000、电阻为49.9欧姆。 INA 在引脚8和5之间由5V 电压供电、而负载销售中的惠斯通电桥由10V 电压供电。 -10V、引脚5和参考引脚6连接在一起、连接到电路板的 GND 平面 和散热焊盘。  但是、放大器不响应负载变化。  

与 EVM 的唯一偏差是、我使用的是散热焊盘(引脚9)连接到接地层的 SON 封装。 如果是这样,有人能不能建议出什么可能是错误的?

请帮助!

谢谢!

弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、
    INA826 SON 封装的散热焊盘应连接到 V-电源、因此您的应用将引脚5正确连接到散热焊盘。

    惠斯通电桥输出可能超出 INA826的输入共模范围。 我会测量引脚1和4处的电压以进行确认。 由于 INA826能够耐受低至负电源的输入共模电压、因此如果共模电压低于 GND、则可能是问题的原因。

    在 Vref (引脚6)连接到 GND 的情况下、如果电桥输出将 Vin-(引脚1)拉至 Vin+(引脚4)以上、INA 将无法将其输出拉至0V 以下以对应于该输入电压。 将 Vref 设置为1/2 Vs 将允许反相输入。 同样、测量两个输入端的电压有助于确认是否存在这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    是的、就是这样!  

    非常感谢您的帮助!

     

    谢谢、

    弗拉基米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、
    很高兴您的问题得到了解决!