This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA230:电压测量

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: INA230, INA231, INA233, INA226, INA220, INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/768937/ina230-voltage-measurement

器件型号:INA230
主题中讨论的其他器件: INA231INA233INA226INA220INA219

您好!

我正在寻找最小的器件、通过 I2C 接口测量0V 至10V 的电压。 我不在乎电流。  IC 需要在1.8V 至5V 电源轨下运行。 INA230是否是最佳器件? ADC 是否是更好的路由?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    感谢您的提问。 我们的工程师将在周一返回办公室时进行分析并作出响应。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流和磁感应
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我们有一系列电流/电压/功率监控器、包括 INA230。 其他示例包括 INA231、INA233、INA219 INA220和 INA226。 但是、所有这些器件都需要高于1.8V 的最小电源电压。 除此之外、我认为这些器件中的任何一个都将提供良好的电压测量解决方案。

    此致、Guang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我没有听到您的回复,我会假设您的问题已得到解答。 如果您需要进一步的帮助、请告知我们。

    此致、Guang