This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS3062:存在运算放大器过热和使用寿命缩短问题

Guru**** 2930800 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/759924/ths3062-having-a-problem-with-op-amp-overheating-and-shortened-lifespan

器件型号:THS3062

1.怀疑存在焊锡空隙:想知道是否存在位于芯片下方的散热器铜焊盘上可接受的焊锡空隙百分比规格? PCB 供应商声称、在芯片下方的散热器、铜焊盘上有30%的焊锡空在其指定的制造容差范围内。 从我们的初步调查来看、空值可能会超过50%。 这是否是 过热和缩短使用寿命的原因之一?

2. 数据表建议通过散热器铜焊盘(接地平面或其他)的过孔数量为五个。 如果只有一个或两个过孔通过铜焊盘(连接到接地层或其他)、该怎么办? 这是否是导致过热和寿命缩短的另一个原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    关闭此线程、并在另一个线程中进行响应。