This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:INA226与 INA240间的关系

Guru**** 2767925 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226, INA240

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/759592/ina226-ina226-vs-ina240

器件型号:INA226
主题中讨论的其他器件: INA240

我需要类似的 INA226、我以前使用过该 INA226、但它具有模拟输出、而不是 I2C、用于在48V 输入的高侧进行电流感应。

我找到了 INA240、我认为它应该起作用。

我还需要来自电流感应的差分模拟输出、输出额定值为0至5V、 那么是否有具有该内置的器件?

如果不是、我 需要在外部使用运算放大器进行转换。

谢谢、

Khoi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Khoi、

    感谢您考虑使用德州仪器。  如果您希望电流分流监控器生成相对于基准电压的差分信号、则可以使用下图所示的配置。  使用5V 电源时、输出在最坏情况下能够从10mV 摆动到4.8V。  

    如果您正在寻找一款通过 模拟输出提供电流测量、VBUS 测量和功率测量的模拟输出器件、那么我们就没有了。  我们的所有电源监控器件都将 I2C 接口用于输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、模拟输出仅用于分流电流测量。

    我正在测量最大值 48V 时负载为20A。

    感谢您的观看。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Khoi、

    当另一位客户最近请求使用具有模拟输出的功率测量器件时、我必须确保这种情况。

    根据我的详细信息、INA240似乎是 INA226的最佳模拟输出替代产品。 如果您有任何疑问、请告诉我。