This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA226:仅限电压监控器用例

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/770471/ina226-use-case-of-voltage-monitor-only

器件型号:INA226

INA226是否只能使用电压监控器(VBUS 引脚)的状态?

如果可能、未使用的电流感测引脚(VIN+和 VIN-引脚)是否正确连接至 GND?

或者、这些引脚悬空是否正常?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satoshi、

    是 INA226只能用于测量 VBUS。 电流感应引脚可以保持悬空、但我会将其连接到固定电压电位、接地可能是最佳选择。

    此致、Guang