请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM358 我希望单电源带通滤波器设计 具有 fc=100kHz、通带5kHz、阻带增益40dB、q 50 lm358n
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Naveen、
出于成本原因、您是否选择了 lm358/lm358n?
LM358的 GBW 为1.2MHz。 因此、在目标频率下、我们可以获得大约10V/V 或20dB 的最大增益。 使用来自另一个线程的 Kai 经验法则、对于50的 Q、我们将需要:20 *(Q^2)=目标频率下的增益。 如果 Q=50、则该值可达94dB、但我们只有20dB 的增益可用。 因此、该放大器将无法满足这些设计规格。 您将需要更快的放大器或宽松的规格。
如果您可以在设计中进一步帮助、请告知我们。
此致、
Daniel