This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XTR115:具有同一环路 GND 的多个4-20mA 环路

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: XTR115

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/770520/xtr115-multiple-4-20ma-loops-with-same-loop-gnd

器件型号:XTR115

大家好

我有以下电路:

V_4_20_OUT 是以 GND_LOOP 为基准(不以 GND 为基准)的外部环路电压。 当仅设置四个跳线之一时、一切工作正常。 但是、一旦我设置第二个跳线、我就会在第一个高达30mA 的环路中测量电流(取决于所设置的跳线)。 在 XTR115的引脚2上、我测量-0.5V (DAC 的输出为0V)。 我不知道问题是什么以及错误电流在哪里流动/为什么流动。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    您可能需要查看此主题:

    e2e.ti.com/.../770353

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢您的回答。
    当然、我已经阅读了数据表、但我不知道它为什么不起作用。 我不使用 VREG 和 VREF、因此没有必须流入 IRET 的返回电流。 电流 IIN 流经 XTR115内部的 R1和 R2、与 IREG 供电时相同。 因此、我不明白为什么它仅适用于隔离式输入控制? 正如我已经说过的、当只设置了1个跳线时、它工作正常。 只有当设置了多个跳线时才会出现问题、我也不理解这一点?

    Robin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    我在这里进行了解释:

    e2e.ti.com/.../2849472

    Kai