请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:XTR115 大家好
我有以下电路:
V_4_20_OUT 是以 GND_LOOP 为基准(不以 GND 为基准)的外部环路电压。 当仅设置四个跳线之一时、一切工作正常。 但是、一旦我设置第二个跳线、我就会在第一个高达30mA 的环路中测量电流(取决于所设置的跳线)。 在 XTR115的引脚2上、我测量-0.5V (DAC 的输出为0V)。 我不知道问题是什么以及错误电流在哪里流动/为什么流动。
感谢你的帮助。