This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM139A:可用于开路集电极的最大电流是多少?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM139
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/760130/lm139a-what-maximum-current-could-be-aplied-to-open-collector

器件型号:LM139A
主题中讨论的其他器件:LM139

大家好。  

我需要使用比较 器 LM139来控制光耦合器 TLP250 (具有7-10mA 的场电流)。

但在 LM139的数据表中、我发现最大输出电流为0.001至4mA。 能否将 LM139的集电极开路中的电流增加到8mA? LM139用于增量编码器连接。 或者我需要使用另一个器件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oleksandr、

    返回到数据表、查看您的条目正下方的行。 当 VOL=1.5V 时、您将发现典型值为16mA 的低电平输出电流。

    根据第7.1节、最大低电平输出电流为20mA。 另请参见数据表的图3。

    Kai