This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA281:针对最小输入电压电源的 PGA281运行

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA281, PGA280, PGA112, PGA116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/769519/pga281-operation-of-pga281-for-min-input-voltage-supply

器件型号:PGA281
主题中讨论的其他器件: PGA280PGA112PGA116

您好,

我使用的 PGA281的输入级电源 为10伏标称值(VSP=10V、VSN=0V)。 但在我的系统中、电源电压可能会变化高达9.5伏(最坏情况下为10 +/- 5%)。

在9.5伏电源的最低情况下,PGA281的性能如何?? 正如 您在数据表中提到的、我们需要确认 PGA281的最小电源电压为10V (如下所示)

或者、您能否建议我们具有以下特性的与 PGA281等效的器件:

1) 1)工作输入电源电压为7至18V

2) 2)增益可由微控制器的 GPIO 进行编程。

3) 3)输出类型与 PGA281类似

请尽早感谢您的帮助。 提前感谢!

此致、

Rajesh K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajesh、

    如果使用的标称电源为 VSP=10V 和 VSN=0V、变化5%、  最低电源电压为9.5V、则器件将正常工作。

    但是、请记住 、输入电压范围由 VSP/VSN 电源决定、因此输入必须始终处于 (VSN)+2.5V 和(VSP)-2.5V 的范围内。  遗憾的是、对于较低的电源电压范围、没有其他具有相同 GPIO 功能和增益的等效器件。

    此致、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

    感谢您确认 PGA281在9.5伏的最低电压下工作。 我们的输入范围将约为5V、因此这将是一个问题。

    关于 PGA281的替代方案:即使是 I2C 接口放大器(用于编程增益)也对我们来说是没问题的。 同时、我还将尝试查找替代器件。如果我找到了替代器件、将返回给您。

    我还询问"为全桥惠斯通型传感器提供激励电压的最佳方法是什么?? 无论是 LDO 还是 DC-DC 降压/升压转换器,哪一种更好??

    因为我们担心直流/直流转换器输出端的纹波电压会在传感器参数测量中注入噪声。

    请尽早感谢您的帮助!!

    此致、

    Rajesh K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、

    执行精密测量时、惠斯通电桥需要使用低噪声、低漂移和稳定的电压激励;因为传感器的输出与传感器电阻变化和激励电压变化成正比。 精密电压基准通常用作惠斯通电桥的电压激励源。 如前所述、直流/直流转换器的纹波和漂移可能会降低测量的噪声性能和可重复性。

    谢谢、此致、

    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rajesh、

    PGA280和 PGA281是唯一的差分输入和差分输出精密可编程放大器;但它们需要最低10V 标称电源。

    我们提供可提供二进制增益并将在较低电源电压下工作的 PGA112和 PGA116、但它们是单端输入和单端输出、因此它们不是等效的。

    谢谢、此致、

    Luis Chioye
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis Chioye、

    感谢您的澄清。

    此致、

    Rajesh