This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903:LM2903

Guru**** 2576015 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2903-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/759765/lm2903-lm2903

器件型号:LM2903

您好!

需要了解的内容

查询1.

1:我们在设计中使用 LM2903-Q1比较器。

 

设计注意事项。

我们将其用作窗口比较器。(两个比较器 COMP 1和 COMP 2)

 输入电压将从 VIN = 0-5V。

阈值上限3.665V (在 COMP 1上)

阈值下限1.335V (在 COMP 2上)

VCC = 5V

开漏电源也为5V。

温度注意事项85°C

我们需要了解参数模输入电压 范围 VICR 对输出电压的影响。

 

我们将阈值上限保持为3.665V。

我们需要知道我们是否提供大于3V 的输入电压 VIN。

当超过上限阈值时、它是否会被接受并且将根据上拉 Vcc 提供输出

或者、输出将被削波至3V 以上、而不提供大于 Vcc-2的输出、即3V。

输入电压不能大于 Vcc-2即3V。

根据数据表、 在满量程温度范围内、VICR 为0至 Vcc-2V。

请为其提供解决方案。

此致、

Siddharth Sangam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、

    您不应超过允许的共模输入电压范围、否则可能会发生奇怪的情况、例如输出相位反转、时序特性降级和闩锁。 防止输入信号超过允许的共模输入电压范围的常用方法是在输入端使用电阻分压器。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否还有其他可能性这样做

    如果我使用 Vcc = 12V 或15V 并且输出是连接至5V 的开漏电源。

    根据 VICR、输出不会大于 Vcc-2 (12-2=10V)的最大范围。  

    因此、由于 Vcc 保持在更高的电压、我的电路将切换至高于阈值电压(VTH 上限阈值= 3.665V)。

    输出将不受影响、输出相位反转、计时特性降级和闩锁不会发生。

    解决方案是???  

    或使用轨到轨输出比较器。

    Siddharth Sangam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、

    是的、当然、您可以这样做。

    Kai