This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2196:当输入增加到1.4V 以上时、输出保持在0.67V 并且不发生更改。

Guru**** 2509455 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/759824/opa2196-when-increase-input-beyond-1-4v-output-keep-at-0-67v-and-don-t-change

器件型号:OPA2196
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

你(们)好

我的客户 设计了一个电路来测量 P+和 P-.voltage (+100V、-100V) 。

当我们从20V 输入 HV1时、它具有正常输出、但当输入超过70V 时、输出保持在0.67V。 它应该具有面部保护。

您对这种情况有什么建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wentao 您好、
    以下是几个想法:

    1.67V 的削波电平似乎非常接近典型的二极管正向电压。 您能否让客户验证 D1和 D2是否安装了正确极性? 如果它们反向、我会期望类似的钳位行为。

    C41在此电路中的作用是什么? TINA-TI 中对该电路的仿真表明、C41提供的正反馈使该电路略微稳定。 当使用 DMM 进行测量时、由这种不稳定性引起的振荡可能会显示为直流误差。 除非有添加 C41的设计原因、否则我建议将其删除。

    3.由于 R53的大反馈电阻与 U2B 的输入电容相互作用,HVDC-电路不稳定。 我建议添加与 R53并联的~6.8pF 电容来解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wentao 您好、

    抱歉、该电路看起来完全奇怪。 请详细说明电路的工作原理。 请解释"机箱"接地和 AGND 如何相互连接。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,您的是对的,二极管结果