请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:INA233 大家好、
客户使用 INA233进行5V 电流监控、并需要 INA233在电流达到500mA 时向主机发送消息。
对于这种情况、客户如何使用表4代码4Ah?
这是客户原理图链接
txn.box.com/.../d3bu3hlak8ncjh74jz7lyvfk8ipitbde
BR、
SHH
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
客户使用 INA233进行5V 电流监控、并需要 INA233在电流达到500mA 时向主机发送消息。
对于这种情况、客户如何使用表4代码4Ah?
这是客户原理图链接
txn.box.com/.../d3bu3hlak8ncjh74jz7lyvfk8ipitbde
BR、
SHH