This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1704:TLV1704电源

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV1704, LMV339

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/759879/tlv1704-tlv1704-supply

器件型号:TLV1704
主题中讨论的其他器件: TLV1701LMV339

尊敬的 Paul、请报告

很抱歉,我不是很明白。  我使用非稳定的12V 电源。  

1) 1)我是否仍然可以通过无源 RC 滤波器(1kOhm、100uF)为 Vs 引脚供电?  我想将 TLV1704的输出端直接连接到电源(不带滤波器)。  或者、是否最好将有源滤波器与晶体管一起用于 Vs 引脚? 请参阅附件。  

2) 2) Kai 先生建议 使用 LM393-N 数据表图31中的输入保护电路 我刚才在电路上画了-输入端有两个电阻器(R2、R3)。 请解释:我们为什么需要使用 R3电阻器?   我不需要在该电路中使用迟滞。  

TIA。

此致、

Vladimir Naumenkov

e2e.ti.com/.../TLV1701_5F00_supply_5F00_10.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    您的电源有多"噪声"? 如果存在大量瞬态或高频噪声(例如来自继电器或高噪声开关电源)、该噪声可能会导致比较器在小输入信号上产生误触发。 添加滤波器可改善电源抑制。 显然、较清洁的电源可实现最佳的比较器运行。

    两个电阻器 R2和 R3用于限制输入电流。 尽管存在钳位二极管、但外部二极管会根据过压和钳位二极管类型在大约-500mV 至-1V 的电压下完全钳位。 这远远超出了 LMV339 (和大多数其他器件)的-0.3V 限制。 因此、第二个电阻 R3会限制流入比较器的 ESD/基板二极管的电流。 R3只是在输入保护器件中添加了一些更多的"缓冲"。

    您将展示 BAT54、它是一个肖特基二极管、因此反向电压在-250mV 至-400mV 范围内更好、但它仍然超过-0.3V 限制。 因此、R3的保护非常小、但不会受到伤害。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul、谢谢
    我的电源不是很"嘈杂"-它只是一个10V 变压器次级侧、然后是一个全波整流器和滤波电容器- 1000微法拉、但是输出端仍然有一个纹波、这是因为另一个电路200 mA ( 不是很"嘈杂") 由这个绕组供电。  我只想澄清一个事实、即可以通过滤波器连接电源、输出直接连接到电源、因为我不需要对输出进行滤波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    小(10mVpp)低频(100-120Hz)纹波不应成为问题。 在这些频率下、PSRR 很好。

    一旦您开始进入几百 mV 的纹波、则应使用滤波器或稳压器。 正弦电流消耗很低(假设仅使用比较器)、RC 滤波器应该正常。 如果有更多的控制电路脱离电源运行、则应使用 LDO。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul、谢谢
    此致、
    Vladimir Naumenkov
    www.agat.by