This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA828:偏移过高。

Guru**** 1821780 points
Other Parts Discussed in Thread: INA828, OPA4277
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/770006/ina828-offset-too-high

器件型号:INA828
主题中讨论的其他器件: OPA4277

您好!

我尝试在热导率检测器中将 INA828用作输入放大器。

输入应连接到由电流源驱动的惠斯通电桥的角。

器件的电源为+/- 15伏。

该器件非常靠近输入连接器。  我在每个输入到接地之间都有47千欧电阻器、用于抵消偏置电流。  

我使用的增益为3至24。

我在两个不同电路上遇到的问题是、当输入差分为零伏时、失调电压介于0.325和0.350伏之间。

非常感谢您的参与。

Jim Gale

Wasson-ECE 仪器公司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    这是绝对正常的、因为 INA828的输出无法完全降至0V。 或者换句话说、INA828的输出电压摆幅受到限制。 请参阅数据表的第6.5节。

    您可以使用 REF 引脚设置定义的输出失调电压。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    感谢您的回答。 第6.5A 节中的数据表、在整个温度范围内的最大 Voso 为500微伏。 这会增加到 Vosi 的90微伏、而不是接近350毫伏的地方。

    Jim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经在使用偏移电路来调节 Vref、因为我需要能够针对检测器中的不平衡进行调节。 但是、我没有期望 INA828产生过多的偏移。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    Kai 所说的是、您看到的误差与失调电压无关、但这是输出级摆幅限制的结果-请参阅下文。

    如果您认为这不是合理的解释、请提供电路原理图-图片值千字。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Marek:

    我看到你说什么。 在这里、我看到偏移位于电源之间的中点。 如果 Vref 处的电压为零、输入处的电压差为零、那么我是否应该只受到偏移规格的影响?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../INA828-with-offset-adjust.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您还在1/2 Vs 处具有输入共模电压、则正确的是、输出端应仅显示失调电压乘以增益-请参阅下面的内容。

    但是、您还会说"我在每个输入到接地之间有47千欧的电阻器用于抵消偏置电流"、这似乎没有意义、因为您还说"输入将连接到由电流源驱动的惠斯通电桥的角。" 您是否有47k 电阻器来防止 在不存在惠斯通电桥时输入悬空?   

    请展示您的原理图、以便我们更好地了解导致您发现问题的其他因素。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../INA828-with-offset-adjust1.pdfYes、 它们仅用于测试。  它们产生的唯一影响是噪声的轻微降低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在原理图上没有看到47k 电阻器和惠斯通电桥-您能否展示在测量偏移期间如何驱动输入?
    您是否在输出电压(引脚6)和接地之间测量0.325-0.3V 输出? 您是否确保 OPA4277驱动基准引脚的输出位于接地端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、3和4以及5和6短接在一起、以测试偏移。

    Jim Gale
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我将 OPA4277的数字电位计调整为零输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、这是 P4。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    REF 引脚如何驱动-它由 OPA4277缓冲器驱动、但什么驱动其输入(AD5260引脚2)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的电位计具有高阻抗、OPA4277的输入偏置电流将导致误差。  如何将参考引脚5直接接地并在两个输入均接地的情况下再次测量 Vout。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将 Vref 短接至公共电压不会影响 INA828的偏移输出。 它保持不变。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只是为了澄清一些问题。 我设计的 AD5260和 OPA4277输出的调节范围约为+/- 0.1V。 就是这样。 因此、我可以在 INA828的引脚5处看到电压表仅为该范围。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Marek、

    我只想感谢您的关注。 感谢您的意见。 我认为我对电路没有做任何奇怪的事情、但我可能会错过一些东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否测量相对于接地的 Vout? 如果是、请参照 Vref (引脚5和6之间)测量该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我测量了这两者。 它们是相同的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    移除 MAX5400进行测试、改为连接一个简单的电阻器。

    您能详细介绍一下您的桥吗? 某些电桥可能会显示非常高的偏移电压。 您是否已测量到电桥输出端的空闲电压为零、或者您是否仅假设电压为零、因为电桥处于空闲状态?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、5和6之间的电压比 GND 到引脚6之间的电压高9mV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、我还没有连接该桥。 我所做的就是将输入短路、使差分电压为零。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将查看是否可以提升 OPA4277的引脚1和2。 然后、我要将引脚5连接到 GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    从引脚5上拆下所有部件、并将引脚5连接到信号接地(0V)。 拆下 MAX5400、并将其替换为一个连接在引脚1和引脚8之间的简单电阻器。 从输入引脚2和3上拆下所有部件。 将引脚2和引脚3都连接到信号接地。 INA828的输出现在显示了什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已提起 OPA4277的引脚1和2、并将 INA828的引脚5连接到公共位置。 偏移量没有消失。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、您是指增益电位器。 好的、我会尝试它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请在 INA828引脚1和8之间安装一个电阻器、并使输入引脚2和3以及基准引脚5直接短接至接地。  

    您必须将两个输入接地、而不仅仅是将它们相互连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    感谢您的意见。 当我移除 MAX5400时、偏移误差消失了。 我认为错误开始的原因是:

    当我将输入短接在一起并将其接地时、引脚1和8变为负0.536伏。 MAX5400在电位计的桥臂上不能承受超过-0.3伏的电压。 这导致 MAX5400处于非法状态、从而影响 INA828的偏移。 因此、如果我将输入短路并将其连接到正共模电压、则可能不会发生偏移误差、因为引脚1和8将保持为正。

    我应该一直连接我的灯丝惠斯通电桥进行测试。 这样做的原因是、在连接电桥和提供电流的电流源的情况下、共模电压本来是正的。 MAX5400不会处于非法状态。

    感谢你的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hallelujah、Jim!

    这是一个很好的示例、用于演示(完整)原理图的重要性...

    Kai