This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:输出波形给出负值。

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/759705/amc1200-output-waveform-give-negative-values

器件型号:AMC1200

我构建该电路来测量交流电压。 在数据表中、显示了使用3.3V 电源时、可从共模电压为1.65V 的输出端子获得输出电压。 这意味着、峰间值应该为3.3V、对吧?  但我得到 了以下同时具有负电压和正电压的波形。 但是、如果我使用一个输出端子和低侧电源的接地端、我得到的波形完全位于正侧。 发生这种情况的原因。 我想将其与微控制器配合使用以测量电压。 是否可以使用一个接地输出端子来获得满电压?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Damith:

    感谢您的发帖!

    命名规则可能会有些混淆、因此我将尽力澄清。 使用差分输出时、正通道上的信号-(减)负通道上的信号代表测量值。

    对于 AMC1200、增益固定为8、输出共模电压为2.55V 或1.29V、具体取决于电源电压。 由于您使用的是3.3V 电源、这意味着两个信号都将在1.29V 共模电压附近摆动。 观察第一幅图片中的正波形、最小值为~380mV、峰值为1.66V。 这意味着信号的范围为~380mV 至2.04V。 由于增益固定为8、我假设您对输入施加~250mV 的电压。 这与器件的预期行为相匹配。

    如果您使用单端 ADC 从 AMC1200读取数据、VOUTN 应保持悬空-而不是接地。 对于全动态范围、将输出馈入缓冲放大器并进行差分到单端转换。 有关差分到单端转换的其他信息、请参阅以下技术手册 :www.ti.com/.../sbaa229.pdf

    可能有用的其他线程:
    e2e.ti.com/.../2257045
    e2e.ti.com/.../2064986
    e2e.ti.com/.../649274