This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1311:将 AMC1311连接到单端 ADC

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/759384/amc1311-connect-amc1311-to-single-ended-adc

器件型号:AMC1311

您好专家、

我尝试使用 AMC1311来测量48V 电池电压。 在数据表中、建议使用放大器将 AMC1311连接到单端输入 ADC。 在我的应用中、ADC 是单端的、但由于 PCB 面积有限、我不想在 ADC 之前使用放大器。 因此、我想知道是否可以将 VOUTP 直接连接到 ADC 并使用 VOUTP-1.4V (共模电压)作为输出结果。 如果是、我想知道如何处理 VOUNT 引脚。 我可以将其保持浮动吗?

尽管我们可以通过这种方式去除放大器、但由于共模电压的变化、它会引入额外的误差。 这使得它无法满足1%的精度要求。 因此、我想使用 ADC 同时读取 VOUTP 和 VOUTN 并在 DSP 中进行数学运算。 这样、我们就可以消除由共模电压引起的误差、请告诉我您的想法。

此致、

杨波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yangbo、

    不仅共模电压会随温度和电源电压的变化而变化、AMC1311的平衡信号传输对于在 AMC1311的输入和输出侧之间实现适当的共模抑制以及抑制隔离通道信号传输噪声也至关重要。 因此、完全不建议放弃平衡的信号!

    Kai