This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2272:电源绝对最大值

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC2272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/769998/tlc2272-power-supply-abs-max

器件型号:TLC2272

你(们)好

数据表显示、绝对最大值为 VDD+<8V 和 VDD-<-8V。

如果施加 VDD=9V 和 VDD=0V、是否会损坏器件?

此致、

Saito  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    赛托-圣、

    TLC2272 +/-8V 最大额定电源用于一个双电源应用。 实际上、它对可在 TLC2272 VDD+和 VDD-引脚之间施加16V 的电压限制。 因此、它可以由单个 VDD+= 9V 和 VDD-= 0V 电源安全供电。

    只需确保在使用单电源为 TLC2272供电时、输入共模电压和输出电压摆幅电压均在现在由0V 和9V 电源电平设定的限值内运行。

    此致、Thomas
    精密放大器应用工程
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    感谢您的快速回答。

    此致、
    Saito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Thomas:

    我想再添加一个有关您答案的问题。

    >实际上、它对可在 TLC2272 VDD+和 VDD-引脚之间施加的电压施加了16V 的限制。
    每个 VDD+和 VDD-引脚的绝对最大电压是多少?

    此致、
    Saito
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiro、

    您可以施加任何电压、前提是"VDD+"-"VDD-"的差值不超过16V。 例如、允许使用"VDD+"=+12V 和"VDD-"=-4V。

    但是、正如 Thomas 已经提到的、为了确保正常运行、TLC2272的输入电压不得超过"VDD-"... "VDD+"-1.5V。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    赛托-圣、

    V+和 V-之间的绝对最大电压为16V。它可以是 V+到 V-电压的任意组合、只要总电压不超过16V 即可。例如、以下是一些最大电压组合:

    V+V-           

    +16V   0V

    +12V   - 4V

    +8V     -8V

    +4V    - 12V

     0V      - 16V

    只需确保观察输入共模电压和输出电压范围如何随您决定的特定 V+和 V-进行跟踪。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程