This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA200:INA200AIDGKR

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: INA200, SN74LVC1G123

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/769911/ina200-ina200aidgkr

器件型号:INA200
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G123

您好!

我是否需要在输出引脚[6]上放置一个上拉电阻器?

如果是、该值应该是多少?

该输出连接到"单稳多谐振荡器"(SN74LVC1G123)的引脚[2]、该单稳态的输出连接回 INA200的 nRESET 引脚[5]。

提前感谢?

希米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hemi、

    感谢您考虑使用德州仪器。  是的、您应该有一个上拉电阻器。  根据我们的应用报告《为漏极开路输出选择合适的上拉/下拉电阻器》(slva485)、我们可以计算出可用于上拉的一系列电阻。  本报告中的公式如下所示。  在决定最大可接受电阻的公式2中、我们使用与连接到上拉电阻的引脚相关的泄漏电流。  对于 INA200和 SN74LVC1G123、这些电流均为1uA。  将这些电流加在一起为2uA。  假设您使用的电源为5V、则可以使用的最大电阻(或最弱的上拉电阻)为 2.5兆 欧。  如前所述、根据上拉电阻以及引脚上的任何寄生或有意电容、这是最弱的上拉电阻、上升/下降时间最慢。  可使用 INA200闭合漏极可接受的最大输入电流来计算最低电阻值。  根据绝对最大额定值、任何引脚都不应超过5mA。  根据此额定电流和之前的5V 电源条件、您的最小上拉电阻应为5V/.005A = 1k Ω。  这将提供最快的下降和上升时间。  这样做的缺点是功耗。  电阻越高、平均功耗就越低。  因此、您可能需要在这些范围的中间选择一些电阻、以便在快速转换的情况下提供相对低的功耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢 Patrick、
    感谢您的快速回答:-),

    希米