This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7171:在仿真中、100 Ω 负载的输出摆幅较小

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM7171, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/769804/lm7171-output-swing-of-100ohm-load-is-smaller-in-simulation

器件型号:LM7171
主题中讨论的其他器件: TINA-TI

您好!

客户使用 LSPICE 仿真了 LM7171。 当1k Ω 负载时、输出摆幅电压超过11V (0V 至11V)、但当100 Ω 负载时、摆幅减小了3.8V (0V 至3.8V)。

输入为0至5V 步进脉冲输入。 非反相放大器。 增益为2.2。 脉冲频率 s 2kHz。

数据表显示、当电源为+/-15V 时、LM7171的摆幅为+/-10V。 它太小了。

可想象的原因是什么?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Toshiro、

    我在仿真中看不到这一点:

    e2e.ti.com/.../toshihiro.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以在 TINA-TI 中导入 LM7171 SPICE 模型、它似乎在100欧姆负载下工作。 我将与客户讨论结果。

    此致、

    渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kai-San、
    感谢您的支持。 我可以得到类似的结果。 我将与客户讨论。
    谢谢、很抱歉打扰了您。
    此致、
    渡边俊弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,

    最终、OPAMP 加热过大?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kai-San、
    认为客户只是模拟的、不能在电路板上工作。 也许仿真电路出错了、但到目前为止我没有发现任何问题。
    此致、
    渡边俊弘