This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA302:交流电流感应

Guru**** 2514815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/769684/ina302-ac-current-sensing

器件型号:INA302

尊敬的 TI:

我需要对交流电进行过流保护。

请参阅下面的方框图。

我的概念是、当电流超过我设置的阈值时、从交流线路断开。 (2A)


您还可以建议不带光耦合器的另一种解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、梅森、

    感谢您考虑使用德州仪器。  因此、如果我理解正确、您需要如下第一个图所示的电路行为。  我认为您可能需要将电路修改为第二个图、因为在您的实施中、如果没有触发 OC、警报引脚处于高电平、则没有电流流经 LED。  由于在检测到 OC 之前没有电流过 LED、因此开关二极管也将关闭。  为了供参考、图3中在透明模式下发布了 ALERT 引脚的操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的热情支持。
    这正是我想要知道的。